• Inicio
  • Productos
  • Servicios
  • Operación y Mantenimiento
  1. Página principal
  2. Soluciones para Energía Eólica

Tecnología en la fabricación y excelencia en la operación y mantenimiento de los aerogeneradores

Tecnología de punta en la fabricación y excelencia en la operación y mantenimiento de aerogeneradores son marcas registradas de WEG. Nuestro equipo experimentado de ingenieros y técnicos está dedicado a ofrecer servicios integrales, incluyendo operación, mantenimiento, comisionamiento y puesta en marcha de aerogeneradores en Brasil y en el exterior. Nuestro compromiso es mantener los equipos en condiciones operacionales óptimas, prolongando su vida útil y preservando su eficiencia. Contamos con profesionales altamente capacitados, con experiencia en comisionamiento y vasto conocimiento en equipos eléctricos y mecánicos, garantizando agilidad, flexibilidad y confiabilidad en todos nuestros servicios.

Operación

Ofrecemos el monitoreo de flota 24/7 en una plataforma dedicada para gestión eficaz, implementación de indicadores para mejor control, utilización de Inteligencia Artificial para detectar y acompañar anomalías en máquinas, aplicación de actualizaciones para una mejora continua y aumento de la disponibilidad, además de automatizaciones de procesos para agilizar el tiempo de respuesta y garantizar la confiabilidad en nuestras operaciones.

Mantenimiento

El cronograma anual de mantenimientos preventivos se elabora en coordinación con las necesidades de los clientes, de forma que se minimicen los impactos en la generación de energía de cada parque.

Con el uso de la Inteligencia Artificial es posible detectar de forma anticipada potenciales necesidades de mantenimiento, accionando la demanda de un diagnóstico y acción correctiva precoz evitando pérdidas de disponibilidad de los aerogeneradores. Utilizando estos datos es posible anticipar situaciones que influyen en la disponibilidad del equipo, pudiendo reflejar en ganancias de generación.

Nuestro equipo cuenta con experiencia en mantenimientos correctivos de gran envergadura, elaborando cronogramas para garantizar la agilidad en la atención y contando con socios locales para auxiliar en el proceso.

Modalidades

Ofrecemos servicios técnicos especializados de operación y mantenimiento de aerogeneradores, sistemas de control y supervisión, gestión de inventario de repuesto, interfaz de Comunicación y sistema de monitoreo para garantizar la máxima producción de energía con los menores costos. Los servicios de operación y mantenimiento son flexibles, con alcances Premium y Elite:

Alcance Premium: Servicios de operación de aerogeneradores remotamente desde el centro de operación WEG, mantenimiento preventivo anual, análisis predictivo, inspección de palas, mantenimientos correctivos de pequeño porte.

Alcance Elite: Servicios de operación de aerogeneradores remotamente desde el centro de operación WEG, mantenimiento preventivo anual, análisis predictivo, inspección y reparación de palas, mantenimientos correctivos de pequeño y gran porte y suministro de grandes componentes.

 

 

O&M en números

+ 10 años de experiencia en servicios de operación y mantenimiento de aerogeneradores

+ 1,2 GW en operación

+ 24.000.000 de datos generados para análisis diariamente

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Energia Eólica

WEG y Statkraft Firman una Asociación para la Implementación del Mayor Aerogenerador Onshore Producido en Brasil

WEG y Statkraft Firman una Asociación para la Implementación del Mayor Aerogenerador Onshore Producido en Brasil

La asociación promoverá la instalación de un aerogenerador en el Complejo Eólico Brotas de Macaúbas, en Bahía

WEG y Petrobras firman una asociación para el desarrollo del aerogenerador más grande del país

WEG y Petrobras firman una asociación para el desarrollo del aerogenerador más grande del país

El equipo tendrá una capacidad de 7 MW y será el primero de su tipo en Brasil

WEG suministra motores para bancos de ensayo para validar tecnología de aerogeneradores en Bélgica

WEG suministra motores para bancos de ensayo para validar tecnología de aerogeneradores en Bélgica

Los equipos formarán parte del banco de ensayo de transmisiones y cajas de cambios más grande y potente del mundo

WEG anuncia acuerdo con 2W Ecobank para autoproducción de energía eólica

WEG anuncia acuerdo con 2W Ecobank para autoproducción de energía eólica

La iniciativa garantizará el suministro de energía renovable en cinco parques industriales de la Compañía en Brasil

WEG y Alupar firman acuerdo para autoproducción de energía eólica

WEG y Alupar firman acuerdo para autoproducción de energía eólica

Proyecto reforzará el suministro energético de cuatro plantas industriales y el compromiso de la Compañía con la sustentabilidad

WEG suministra Transformadores y Reactores para parque eólico en el norte de Colombia

WEG suministra Transformadores y Reactores para parque eólico en el norte de Colombia

El equipo forma parte de un proyecto eólico con una potencia de 492MW

WEG lanza nuevo aerogenerador de 7MW

WEG lanza nuevo aerogenerador de 7MW

El prototipo será instalado por la empresa en 2024 y las primeras unidades fabricadas en 2025

WEG suministra paquete de productos para una planta de energía solar y eólica en Brasil

WEG suministra paquete de productos para una planta de energía solar y eólica en Brasil

Cinco proyectos de energía solar y eólica se beneficiarán con este suministro de productos.

WEG e Engie Brasil Energia concluem instalação do primeiro aerogerador nacional

WEG e Engie Brasil Energia concluem instalação do primeiro aerogerador nacional

Turbina eólica faz parte do projeto do primeiro Aerogerador Nacional, que tem por objetivo desenvolver tecnologia e cadeia produtiva nacionais para a fabricação e instalação de equipamentos de grande porte no país

WEG participa de Missão empresarial na Índia

WEG participa de Missão empresarial na Índia

"India – Brazil Business Forum”, foi organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e aconteceu em Nova Délhi, na Índia.

WEG assina contratos para fornecer aerogeradores a  Parques Eólicos da Aliança Energia

WEG assina contratos para fornecer aerogeradores a Parques Eólicos da Aliança Energia

Os contratos preveem a construção de quatro parques eólicos, totalizando 180,6 megawatts (MW) de capacidade instalada

WEG announces entry into the Indian wind market

The company intends to upgrade its large electric motors and generator factory, in the state of Tamil Nadu, near Bangalore, to also manuf...

WEG Acquires a Utility-Scale Wind Turbine Business in the USA

WEG announced this past Wednesday on October 26, the acquisition of the utility-scale wind turbine business from Northern Power Systems, ...

WEG Supplies a Complete electrical Balance of Plant (eBOP) for Brazil’s Largest Wind Farm

The new wind farm will have a rated capacity of 230 MVA, and will generate enough energy to supply 400,000 homes, equivalent to a city wi...

WEG helps to generate hydro-electricity for Windsor Castle

Efficiency was a key target for this application as the installation has a fixed Return of Investiment period

WEG wins a 96MW wind power package supply

The full package supply with Alupar Investimentos includes 46 wind turbines of 2.1 MW each.

WEG establishes a Joint Venture to produce wind turbines

WEG and the Spanish company - M. Torres Olvega Industrial (MTOI) – have established a Joint Venture for the manufacturing of wind turbine...

WEG rewinds a 26 thousand HP motor

A team of WEG people spent a period of time at White Martins, in Volta Redonda/RJ, which provides gas for a CSN (National Siderurgy Compa...

WEG CENTRAL ASIA LLP
  • Bukhtarminskaya str. 24/12, Turksib district, Almaty, Republic of Kazakhstan. / Kazajistán
  • Teléfono: +7 (701) 447-00-00
  • Correo electrónico: sales-wca@weg.net
  • Branch of the WEG company