Retornar para Minha Conta
"Em toda nossa vida pessoal e profissional, sempre primamos pela honestidade. Jamais tentamos lucrar prejudicando alguém."
Descendente de imigrantes alemães vindos da região de Düsseldorf, Werner Ricardo Voigt nasceu no dia 8 de setembro de 1930. Desde menino, sempre teve a eletricidade como uma paixão. Werner também despertou cedo para os prazeres da leitura por meio do avô, Leo Schulz, construtor e professor, que recebia inúmeros livros e revistas técnicas da Alemanha.
Purnhagen foi outro mestre que exerceu forte influência na vida de Werner. Adolescente, foi morar em Joinville, onde estudava no SENAI e trabalhava na oficina de Werner Strohmeyer. Aos 18 anos foi convocado para servir ao Exército, em Curitiba/PR. Após o serviço militar, foi um dos dois soldados selecionados para frequentar a Escola Técnica Federal, onde se especializou em radiotelegrafia e eletrônica.
Em setembro de 1953, Werner instalou uma pequena oficina no Centro de Jaraguá do Sul. O negócio, que prestava serviços gerais e atendia quase exclusivamente a manutenção de cerca de duas dezenas de veículos motorizados que então circulavam em Jaraguá e região, cresceu comprovando o espírito empreendedor do jovem que, mais tarde, utilizaria seu talento para dar início uma das maiores empresas do mundo: a WEG.
Werner Ricardo Voigt idealizou o protótipo de um motor que se tornou o produto originário da WEG. Visionário e apaixonado por inovação, ele comandava a tecnologia utilizada na fábrica. Sua liderança técnica era inquestionável e seu perfil focado em evolução levou a WEG a optar sempre pela modernidade quando o quesito era técnica. Em outubro de 1988, quando Décio assume a presidência, Werner passou a ocupar o conselho administrativo e deixou de exercer funções executivas na empresa. Em 2008, montou em Schroeder/SC o Centro de Ensino Técnico e Educacional Werner Ricardo Voigt favorecendo as oportunidades de ensino para os jovens da região.
Em junho de 2016, aos 85 anos, Werner Ricardo Voigt faleceu de causas naturais em Jaraguá do Sul/SC. Até os últimos dias de vida Werner foi um frequentador assíduo das fábricas da WEG. Conviveu com engenheiros recém formados ou já experientes com o mesmo prazer de sempre. Perguntando, olhando, ouvindo, descobrindo e conversando, Werner dividiu toda sua experiência de forma efetiva na produção e na solução de problemas.
“Homens motivados por uma ideia são a base do êxito”
Eggon João da Silva nasceu em 17 de outubro de 1929 onde hoje se localiza o município de Schroeder/SC. Filho de Emílio da Silva e Magdalena da Silva, Eggon foi profundamente inspirado pelo pai. Emílio foi professor, fotógrafo, carpinteiro, marceneiro, músico, comerciante entre outras funções. Ele escreveu o livro "Jaraguá do Sul - A povoação do Vale do Itapocu", referência para muitos estudiosos da história catarinense.
Eggon começou a trabalhar cedo, aos 13 anos, como "faz tudo" em um cartório em Jaraguá do Sul/SC. Nascido em 1929, o menino logo adquiriu experiência em assuntos administrativos. Em 1957, depois de 14 anos no principal banco do Estado, tornou-se sócio da João Wiest & Cia. Ltda., uma firma especializada na produção de canos de escape para veículos, então com oito funcionários.
Quatre années plus tard, Eggon quitta la société, alors composée de 150 employés afin de relever le plus grand défi de sa carrière. En septembre 1961, il fonda WEG avec Werner et Geraldo. Eggon fut le président de la société jusqu'en 1989, lui permettant de devenir l'une des plus importantes sociétés du secteur, grâce à une présence remarquable sur les marchés nationaux et internationaux. Cette année-là il transmis son poste à Décio da Silva.
L'histoire d'Eggon n'est pas seulement liée à WEG. L'homme d'affaires a également dirigé quatre grandes sociétés : Oxford, Tigre, Marisol et Perdigão. Il fut PDG de Perdigão de 1994 à 1995 ayant la lourde tâche de redresser la situation financière de l'entreprise.
Eggon João da Silva mourut de causes naturelles, à l'âge de 85 ans, en septembre 2015 à l'hôpital de Jaraguá do Sul.
"La société connait une forte croissance, car dès le départ, nous avons vu les choses en grand"
Geraldo Werninghaus est né dans la ville de Rio do Sul le 26 novembre 1932. Il commença sa carrière au sein de la société Werninghaus & Filhos, l'atelier de réparation de son père à Joinville. À l'âge de 14 ans, il commença sa formation de mécanicien dans le secteur des tours et des fraiseuses. La graisse et le coton faisaient déjà partie de son quotidien.
Geraldo quitta Werninghaus & Filhos en 1961 et à l'âge de 29 ans il accepta une proposition visant à fonder WEG, à Jaraguá do Sul, avec Werner et Eggon. Ses connaissances en mécanique et sa créativité, tout comme sa capacité à résoudre les problèmes, associées au savoir-faire et compétences de ses partenaires ont permis à la société de devenir un leader au Brésil.
En la fábrica, Werninghaus se encargaba de la producción propiamente dicha. Era tenido como un líder con foco en la producción y en los equipos de trabajo. Persona dedicada al trabajo y a la comunidad, al dejar las actividades ejecutivas directas en WEG, por el Consejo de Administración en 1989, inició la nueva y promisora carrera pública.
Fue edil, diputado estatal e intendente de Jaraguá do Sul, con mandato que finalizaría el 31 de diciembre del año 2000. No obstante, el 10 de febrero de 1999, un accidente de tránsito interrumpió precozmente la carrera y vida de Geraldo Werninghaus.