• Accueil
  • Chantier forestier
  • Gamme Fibres
  • Séchage
  • Chaudière
  • Machine pour le papier
  • Alimentation électrique
  • Revêtements
  • Services
  • Efficacité énergétique
  1. Page d'accueil
  2. La Pulpe et le PapierPa - Gamme Fibres

Gamme Fibres

WEG offre des solutions complètes pour l'exploitation du broyeur, l'un des éléments les plus importants du processus de production de la pulpe et du papier. En prenant en compte les caractéristiques du broyeur, l'exploitation de ce dernier doit tenir compte de l'inertie élevée et des couples élevés en termes de résistance.

La méthode de démarrage utilisée à haut régime résulte directement de la capacité du réseau électrique dans la mesure où le courant de démarrage nécessaire est beaucoup plus élevé que le courant nominal. L'une des options d'exploitation est le démarrage avec un moteur Pony, ce qui réduit l'impact du réseau électrique lors du démarrage du broyeur.

Notre solution pour l'approvisionnement électrique du raffineur assure un niveau d'efficacité élevé avec le meilleur rapport qualité-prix. Notre variateur CFW11 peut être configuré avec deux sorties utilisant le même variateur de fréquence pour le moteur Pony et le moteur de l'alimentateur à vis. Dans ce cas, le moteur et le variateur fonctionnent selon un couple constant tout au long de la gamme de vitesse, tout en résistant aux vitesses élevées lorsque cela est nécessaire.

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Papel & Celulose

Supply for the Puma II project strengthens partnership between WEG, Valmet, and Klabin

Supply for the Puma II project strengthens partnership between WEG, Valmet, and Klabin

Investments in large-scale projects drive the growth of the pulp and paper segment in Brazil

WEG Drives the Sucuriú Project, Arauco's First Bleached Pulp Mill in Brazil

WEG Drives the Sucuriú Project, Arauco's First Bleached Pulp Mill in Brazil

WEG's technological solutions enhance efficiency, reliability, and sustainability in the pulp sector

WEG applies hybrid paper technology to transformers through R&D project

WEG applies hybrid paper technology to transformers through R&D project

Hybrid paper technology should extend the life of transformers

Growing interest in South Africa for steam turbine self-generation

Growing interest in South Africa for steam turbine self-generation

A 45 MW extraction backpressure steam turbine from WEG will be adding to Sappi Saiccor’s energy generating capacity at its MgO3 plant. The power generated will be used for internal consumption

WEG Portugal supplies 28 motors for DS SMITH's innovation and renovation project

WEG Portugal supplies 28 motors for DS SMITH's innovation and renovation project

The motors were manufactured at WEG facilities in Portugal.

WEG solutions equip machines in a cardboard tubes manufacturer

WEG solutions equip machines in a cardboard tubes manufacturer

Through a customized system, the customer has already achieved an efficiency increase of more than 6% in just a few months

WEG supplies a large package of solutions for Bracell's expansion in Brazil

WEG supplies a large package of solutions for Bracell's expansion in Brazil

The scope of the supply included electric motors, electrical panels, transformers and variable frequency drives, totaling more than 6,300 items delivered

WEG supplies electrical package for Suzano's new factory

WEG supplies electrical package for Suzano's new factory

The scope of supply involves more than 3,000 items, including: distribution transformers, high-efficiency motors, electrical panels and drives

WEG supplies R$140 million electrical package for Klabin's expansion in Paraná, Brazil

WEG supplies R$140 million electrical package for Klabin's expansion in Paraná, Brazil

Puma II Project is part of the company's new investment cycle and will place 910,000 tons of paper annually on the market

WEG conclui o mais completo fornecimento de soluções à WestRock

WEG conclui o mais completo fornecimento de soluções à WestRock

Turbogerador, eletrocentros, CCM´s, inversores de frequência, motores e transformadores tipo seco são os equipamentos fornecidos pela WEG.

WEG fornece motor de ímãs permanentes para Klabin

WEG fornece motor de ímãs permanentes para Klabin

W22 Magnet traz mais produtividade para a produção de papel e celulose

Cia Canoinhas reforça produção com equipamentos WEG

Cia Canoinhas reforça produção com equipamentos WEG

Maquinário de papel tissue recebeu motores elétricos W22 IR3 Premium e W50

Implementando atualizações para reduzir custos de manutenção e aumentar capacidade de produção

Implementando atualizações para reduzir custos de manutenção e aumentar capacidade de produção

Autor: Keith Kloiber, Gerente para a Indústria Papeleira, WEG EUA

Cia Canoinhas e WEG juntas no Programa de Eficiência Energética ANEEL/Celesc

Cia Canoinhas e WEG juntas no Programa de Eficiência Energética ANEEL/Celesc

Indústria economiza energia com motores de alto rendimento.

Gostou da Solução e quer saber como adquirir? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.

Fale Conosco
WEG S.A
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
  • Redutores e Motorredutores