• Accueil
  • Collecte et irrigation
  • Automatisation
  • L'alimentation Électrique
  • Revêtements
  • Animal Comfort
  • Services
  1. Page d'accueil
  2. Agriculture - Revêtements

Des revêtements offrant une protection intégrale

Depuis 1983, WEG investit dans la chimie appliquée aux teintes et nuances produisant des peintures industrielles liquides ou en poudre et des vernis d'émaillage ainsi que des résines d'imprégnation pour les moteurs électriques et les différents secteurs industriels.

La technologie utilisée pour nos produits assure un accroissement de la productivité dans le mesure où elle permet de prolonger la durée entre les diverses opérations de maintenance, de réduire les coûts et par conséquent, de faire des économies.

Afin de répondre aux diverses demandes du marché, à savoir, par exemple, un produit capable de résister aux mauvaises conditions atmosphériques, mais disposant d'un taux de résistance physique et chimique élevé, WEG propose des solutions qui allient résistance et haute performance, de la laque synthétique aux peintures solubles dans l'eau adaptées à vos besoins en termes d'application.

WEG est actuellement le leader du marché brésilien des peintures en poudre, des vernis et des résines d'émaillage et d'imprégnation et figure parmi les principaux fabricants du secteur industriel, maritime et automobile en proposant des peintures de finition non abrasives et des produits issus des meilleures technologies assurant un accroissement de la productivité et une amélioration de la résistance des produits tout en asseyant la réputation de la marque WEG.

Produits



Peintures liquides

Développées à partir de matières premières dotées des meilleures technologies, les peintures liquides sont recommandées pour les activités industrielles, les activités de maintenance, le secteur maritime, les finitions automobiles, les sols, les revêtements en plastique et en verre et la peinture sur miroir. Elles répondent à la plupart des critères nationaux et internationaux en termes de qualité et de résistance.
WEG FENOXI
W-LACK CVD 121
W-POXI HBA 301
W-THANE SRD 501
W-THANE LXP 545
LACKPOXI AE DF

Powder Paints

Developed for application by means of electrostatics painting, WEG powder paints provide smooth and textured finish that can be used in different applications. Available in polyester, epoxy and hybrid, they have state-of-the-art technology and are suitable for the requirements and needs of each customer



POLYESTER POLITHERM LINE

Good adhesion and flexibility, good physical and chemical resistance offering the advantage of great resistance to weathering and yellowing. Recommended for environments exposed to bad weather or unprotected areas.

TECHNOLOGY - HIGHLIGHTS

 

NOBAC® PAINTS

WEG NOBAC® liquid and powder paints inhibit bacteria proliferation, in addition to offering a uniform surface with high chemical resistance and easy cleaning. Recommended for all the segments related to health, WEG NOBAC® paints are suitable for food processing areas and other environments in which hygiene is essential.

W-ECO PAINTS

For specific market conditions where heavy metal free paints are required, WEG developed the W-Eco and W-Eco R paints. The W-Eco line complies with NBR NM 300-3:2004 Standard in the item heavy metal free and the W-Eco R complies with the RoHS Directive. Technology available in liquid and powder paints. Recommended for machinery and equipment.

W-ZN PAINT

The W-Zn is used as anti-corrosive primer, recommended for coating metal parts and it can even replace chemical galvanizing and zinc coating in certain situations. A phosphate conversion coating plus conventional powder paint presents resistance to salt spray of 500 hours, while the performance of the W-Zn primer is over 2000 hours.

See more cases

See more cases

Case Cocari Grain Storage Case

Saiba mais sobre as novidades da WEG para o Agronegócio

WEG-CESTARI provides a complete solution to enhance energy efficiency at Yara Brasil Fertilizers

WEG-CESTARI provides a complete solution to enhance energy efficiency at Yara Brasil Fertilizers

WCG20 gearmotor line offers greater performance to the fertilizer industry

WEG equipment doubles thermoelectric power plant capacity in a food production company

WEG equipment doubles thermoelectric power plant capacity in a food production company

Bem Brasil is the largest potato producer in Brazil and has invested in the generation of its own power supply.

Why use WEG motors in agribusiness?

Why use WEG motors in agribusiness?

The increased need for new technologies in agribusiness, connecting people industry wide and the use of highly reliable equipment, makes all the difference in the productivity of farms.

TGM receives LIDE Agribusiness Award 2019

TGM receives LIDE Agribusiness Award 2019

The company was the winner of the LIDE AGRIBUSINESS 2019 Award within the “Agribusiness Technology”

WEG fornece motores à prova de explosão para uma das maiores plantas de amônia do mundo

WEG fornece motores à prova de explosão para uma das maiores plantas de amônia do mundo

Projetados e fabricados pela fábrica da WEG em Maia, Portugal, esses motores à prova de explosão irão acionar bombas d’água para alimentação das caldeiras e bombas de processo.

FS Bioenergia é pioneira na produção de etanol de milho no Brasil

FS Bioenergia é pioneira na produção de etanol de milho no Brasil

Usina conta com soluções WEG de alta eficiência

Zest WEG Group helps farmers to reduce their electricity cost

Zest WEG Group helps farmers to reduce their electricity cost

An effective strategy employed by some of South Africa's most successful farms is to replace the older, less efficient motors whenever they fail

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Sistema modula a velocidade de acordo a demanda da aplicação, promovendo economia de energia e redução no consumo de água.

WEG Improves the Environmental Impact of the La Corona Sugar Mill in Argentina

WEG Manufacturing in San Francisco, Córdoba, recently installed the largest low voltage variable frequency drive (2280A) controlling a WE...

Innovative system for ventilation in silos cuts down energy costs by 80%

Savings results greater than previous averages of similar WEG solutions.

WEG Solution Reduces Operating Costs for Rice Processor

Project lowers electric energy consumption by 70% and reduces equipment wear.

Energy Efficiency at Cargill

WEG provides solutions that assure productivity and energy savings in the food production process from the first stages of the chain.

Profitable Sustainability

Partnership between WEG and Lippel results in manufacturing systems to compress and pelletize industrial residues that turn into fuel.

Gostou da Solução e quer saber como adquirir? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.

Fale Conosco
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / África do Sul
  • Téléphone: +27 11 723 6000
  • Courriel: info_africa@weg.net
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
  • Eficiência Energética
  • Energia