Retornar para Minha Conta

WEG
  • Português do Brasil
    • English
    • Deutsch
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
    • Deutsch
    • Español
  • Início
  • Moagem e Beneficiamento
  • Movimentação de Materiais
  • Abastecimento de Água
  • Fornecimento de Energia
  • Viradores de Vagões
  • Tintas
  • Serviço
  1. Página inicial
  2. Mineração - Tintas

Tintas

A WEG, através da sua unidade de Tintas, está atuando há mais de 30 anos no fornecimento de soluções em proteção a corrosão através de tintas industriais e anticorrosivas, atendendo vários fabricantes de máquinas, equipamentos e estruturas metálicas, com ótimas referências no segmento de mineração e ampla rede de técnicos em pinturas do Brasil. Para atender as diferentes exigências nos processos de extração,  beneficiamento e transporte de minérios, as tintas WEG tem por objetivo evitar acidentes com corrosão, diminuir os gastos com manutenção na pintura e evitar paradas não programadas, garantindo maior produtividade.

As diversas características encontradas durante a extração dos minerais, nas indústrias de beneficiamento e nos processos de movimentação, como a exposição a agentes químicos e corrosivos, ambientes com alta umidade, associada ao poder abrasivo, geram necessidade por materiais e revestimentos de alta performance.

Excesso de Poeira e Umidade

Nos processos de extração, britagem, peneiramento, moagem e movimentação de minérios e cimentos, o excesso de poeira é inerente, além disso, em muitas situações, a extração dos minerais ocorrem em ambientes muito úmidos. Dessa forma, os revestimentos de máquinas, equipamentos, correias transportadoras e estruturas metálicas devem ser altamente resistentes, de fácil aplicação e apresentar excelente relação custo benefício.

As linhas epóxi dupla função da WEG, aliadas ao acabamento poliuretano atendem estes requisitos plenamente, sendo ideais desde a construção até a manutenção.

Imersão e Contato Direto com Líquidos

Durante o processo de beneficiamento, o uso de técnicas de separação baseadas na gravidade, flotação ou lixiviação, expõe os equipamentos ao contínuo contato com líquidos, gerando situações extremamente agressivas. Em outras situações, tubulações e estruturas metálicas ficam enterradas ou submersas em água doce ou salobra, e isto também merece atenção em especial.

A WEG dispõe de linhas de produtos formuladas com as mais altas tecnologias em resinas disponíveis no mercado, que garantem excelente desempenho como revestimentos internos e externos para a pintura de tubulações, tanques de armazenamento e mistura, células e colunas de flotação, decantadores, desaguadores, espessantes, clarificadores e filtros.

Contato com Produtos Químicos

Alguns produtos e insumos das unidades de processamento são corrosivos, e os equipamentos, tanques, tubulações e estruturas que permanecem em contato com estes agentes químicos e precisam de proteção diferenciada. A WEG também possui linhas de produtos especialmente desenvolvidas para suportar estas condições, que envolvem transporte e armazenamento de fertilizantes, insumos, ácidos e bases, equipamentos de mistura e de extração eletrolítica de minerais.

Regiões Portuárias, Marinhas e Industriais Agressivas

Regiões costeiras para embarque ou recebimento de material estão constantemente sujeitos a névoa salina e umidade, criando um dos piores ambientes corrosivos. Fábricas e unidades de processamento localizadas em regiões com alta concentração de poluentes também propiciam condições altamente agressivas.

Conheça nossas soluções

Ver arquivo
Ver arquivo
Ver arquivo

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Mineração.

Productos WEG instalados con éxito en la Planta Integral de Cemento Yacuses – Itacamba

Productos WEG instalados con éxito en la Planta Integral de Cemento Yacuses – Itacamba

WEG celebró un suministro clave con varios motores para el segmento de Cemento que está involucrado en el rol de segmentos más importantes para la empresa

A gigantic conveyor for surface ore mining

WEG’s subsidiary Watt Drive provided the drive technology for the numerous conveyors of the mining operator VA Erzberg GmbH that produces...

La Mina Balama Graphite Energizada por Zest Energy

La operación remota para explotar uno de los hallazgos más grandes del mundo de grafito de alta calidad -el depósito de Balama en Mozambi...

Zest Energy Suministra Subestación Móvil Para el Desarrollo de la Mina Kamoa-Kakula en la RDC

El depósito de cobre de alta calidad más grande del mundo en la República Democrática del Congo (RDC) está utilizando una subestación móv...

WEG Presente en World Mining Congress 2016

El Congreso Mundial de Minería se lleva a cabo del 18 al 21 de octubre en Río de Janeiro.

Motor WEG accionará molino de cemento de la empresa 'Cemento Andino' en Perú

UNACEM posee la mayor capacidad instalada de cemento de Perú y pondrá en operación un nuevo molino.

WEG anuncia adquisición de fábrica de revestimientos industriales Stardur expande portfolio de pinturas industriales de WEG

WEG acaba de anunciar la adquisición de Stardur Tintas Especiais Ltda., empresa especializada en la producción y venta de pinturas indust...

Tecnología WEG en mina subterránea de Chile

Dos motores síncronos fueron proyectados bajo medida para operar en planta de concentrado de cobre de la estatal Codelco – División El Te...

Empresa minera Esperanza equipada con soluciones WEG

La empresa minera chilena cuenta con motores y reóstatos WEG para operar su cinta transportadora.

Siete nuevas fábricas de Votorantim Cementos tendrán tecnología WEG

Subestaciones de alta tensión y motores de media y baja tensión WEG equiparán las unidades que deben entrar en operación en Brasil hasta ...

Grupo Louis Dreyfus cuenta con motores y pinturas WEG

WEG firma acuerdo con uno de los mayores grupos empresariales exportadores del país. El trabajo conjunto engloba pinturas y motores trifá...

Pinturas WEG en las nuevas Plataformas de Petrobrás

Más de 110 mil litros de pinturas Lackpoxi 76 Wet Surface serán usadas para pintar las Plataformas P- 59 y P- 60. Tecnología WEG en la re...

Pinturas restauran puente en Mato Grosso - Brasil

La moderna tecnología WEG contribuye para conservación de monumentos y símbolos históricos de Brasil, como sucedió con la restauración de...

22 mil litros de pintura para el buque Piquete

La reforma del buque-tanque de Petrobrás reubica la embarcación en las rutas de cabotaje. En la pintura fueron usados mas de 22 mil litro...

Tablero con arranque suave para Minera Alumbrera

WEG Argentina sigue avanzando en la fabricación de Tableros Eléctricos en su planta de San Francisco - Córdoba.

Gostou da Solução e quer saber como adquirir? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.

Fale Conosco
WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A. - (WEE)
  • Sgo. Pampiglione 4849 Parque Industrial San Francisco San Francisco - 2400 - 904 / Argentina
  • Telefone: +54 3564 446000 / +54 11 43341901
  • E-mail: info-ar@weg.net
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
Links Rápidos
  • Iniciar Sesión
  • Certificados Seguridad Eléctrica
  • Boletin Informativo Impositivo - Contable