• Captación e Irrigación
  • Automatización
  • Suministro de Energía
  • Pinturas
  • Confort animal
  • Servicios
  1. Página principal
  2. Agroindustria - Captación e Irrigación

Captación e irrigación - automatización y uso de alternadores en el sistema de captación de agua.

Indispensable para la producción en el agronegocio, el uso del agua debe ser optimizado para obtenerse la mejoría de la calidad del producto, la producción en la entrezafra, el uso más intensivo de la tierra y la reducción del riesgo de la inversión hecha en la actividad agrícola.

Buscando el máximo rendimiento de la agricultura y el mejor retorno económico, WEG ofrece alternadores para ser acoplados al grupo generador a diésel que alimenta las bombas de captación y los motores de tracción, así como bombas de fertilización y todo el sistema eléctrico. Estos alternadores, cuando son acoplados a los motores a diésel o a gas (estacionarios), son responsables por el suministro de energía eléctrica para alimentar toda la potencia del sistema de captación de agua y del pivote de irrigación. Los alternadores WEG son construidos siguiendo normas nacionales e internacionales, cumpliendo los principales criterios y exigencias de la aplicación.

Para el sistema de irrigación, la solución más indicada es la utilización de arranques suaves o de variadores de velocidad. Con la solución WEG es posible obtener altos índices de productividad y eficiencia energética, trayendo aún más resultados para el agronegocio.

Conheça nossas soluções

Soft-Starter SSW05
Soft-Starter SSW06
Soft-Starter SSW08
Linha ASW06
Linha ASW07
Soft-starter de Média Tensão SSW7000

Veja outros cases

Veja outros cases

Case Cocari Case Armazenagem de Grãos

Saiba mais sobre as novidades da WEG para o Agronegócio

WEG-CESTARI fornece solução completa para potencializar eficiência energética na Yara Brasil Fertilizantes

WEG-CESTARI fornece solução completa para potencializar eficiência energética na Yara Brasil Fertilizantes

Linha de motorredutores WCG20 oferece maior rendimento ao setor de fertilizantes

Equipamentos WEG dobram a potência de usina termoelétrica em empresa alimentícia

Equipamentos WEG dobram a potência de usina termoelétrica em empresa alimentícia

Bem Brasil é a maior produtora de batata do Brasil e tem investido na geração de energia própria

Por que usar motores WEG no agronegócio?

Por que usar motores WEG no agronegócio?

O aumento da necessidade de novas tecnologias no agronegócio, conectando pessoas e o uso de equipamentos de alta confiabilidade, faz toda a diferença na produtividade das fazendas.

TGM recebe Prêmio LIDE Agronegócio 2019

TGM recebe Prêmio LIDE Agronegócio 2019

Empresa foi a vencedora da categoria “Tecnologia em Agronegócio”

WEG fornece motores à prova de explosão para uma das maiores plantas de amônia do mundo

WEG fornece motores à prova de explosão para uma das maiores plantas de amônia do mundo

Projetados e fabricados pela fábrica da WEG em Maia, Portugal, esses motores à prova de explosão irão acionar bombas d’água para alimentação das caldeiras e bombas de processo.

FS Bioenergia é pioneira na produção de etanol de milho no Brasil

FS Bioenergia é pioneira na produção de etanol de milho no Brasil

Usina conta com soluções WEG de alta eficiência

Zest WEG Group helps farmers to reduce their electricity cost

Zest WEG Group helps farmers to reduce their electricity cost

An effective strategy employed by some of South Africa's most successful farms is to replace the older, less efficient motors whenever they fail

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Sistema modula a velocidade de acordo a demanda da aplicação, promovendo economia de energia e redução no consumo de água.

WEG Improves the Environmental Impact of the La Corona Sugar Mill in Argentina

WEG Manufacturing in San Francisco, Córdoba, recently installed the largest low voltage variable frequency drive (2280A) controlling a WE...

Innovative system for ventilation in silos cuts down energy costs by 80%

Savings results greater than previous averages of similar WEG solutions.

WEG Solution Reduces Operating Costs for Rice Processor

Project lowers electric energy consumption by 70% and reduces equipment wear.

Energy Efficiency at Cargill

WEG provides solutions that assure productivity and energy savings in the food production process from the first stages of the chain.

Profitable Sustainability

Partnership between WEG and Lippel results in manufacturing systems to compress and pelletize industrial residues that turn into fuel.

Gostou da Solução e quer saber como adquirir? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Contact us and we will be glad to answer your questions

Contact Us
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / South Africa