• Wood Yard
  • Fiber Line
  • Drying
  • Boiler
  • Paper Machine
  • Power Supply
  • Coatings
  • Services
  • Energy Efficiency
  1. Home
  2. Pulp & Paper - Fiber Line

Fiber Line

WEG supplies a complete solution to drive the shredder, one of the most important processes in the production of Pulp & Paper. The drive must be prepared for high inertias and high resistant torques to operate the shredder effectively.

A pony-motor can reduce the impact of drawing power direct from the grid to start the shredder which requires a starting current much higher than the rated current.

Our solution for the power supply of the refiner provides efficiency with the best cost effectiveness. Our CFW11 drive can be configured with two outputs using the same frequency drive for the Pony-Motor and the motor of the screw feeder. In this application, the motor and drive set is able to operate with constant torque throughout the speed range, in addition to withstanding momentary over speed when required.

Get to know our solutions

Three-phase Induction Motors - Master Line

Conozca más sobre las novedades de WEG en Papel & Celulosa

Suministro para el proyecto Puma II refuerza la alianza entre WEG, Valmet y Klabin

Suministro para el proyecto Puma II refuerza la alianza entre WEG, Valmet y Klabin

Inversiones en grandes proyectos impulsan el crecimiento del sector de pulpa y papel en Brasil

WEG impulsa el Proyecto Sucuriú, la primera fábrica de celulosa blanqueada de Arauco en Brasil

WEG impulsa el Proyecto Sucuriú, la primera fábrica de celulosa blanqueada de Arauco en Brasil

Soluciones tecnológicas de WEG refuerzan la eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad en el sector de celulosa

WEG aplica tecnología de papel híbrido a transformadores mediante proyecto de I+D

WEG aplica tecnología de papel híbrido a transformadores mediante proyecto de I+D

La tecnología de papel híbrida debería prolongar la vida útil de los transformadores

WEG suministra turbina de vapor para autogeneración en Sudáfrica

WEG suministra turbina de vapor para autogeneración en Sudáfrica

La turbina de vapor de contrapresión de WEG aumentará la capacidad de generación de energía en la planta de Sappi Saiccor

WEG Portugal suministra 28 motores para el proyecto de innovación y renovación de DS SMITH

WEG Portugal suministra 28 motores para el proyecto de innovación y renovación de DS SMITH

Los motores fueron fabricados en las instalaciones de WEG en Portugal.

Soluciones WEG equipan máquinas de empresa que fabrica tubos de cartón

Soluciones WEG equipan máquinas de empresa que fabrica tubos de cartón

Mediante un sistema personalizado, el cliente ya ha obtenido un incremento de más del 6% en eficiencia en pocos meses

WEG suministra un amplio paquete de soluciones para la expansión de Bracell en Brasil

WEG suministra un amplio paquete de soluciones para la expansión de Bracell en Brasil

El alcance del suministro incluyó motores eléctricos, cuadros eléctricos, transformadores y variadores de frecuencia, totalizando más de 6,300 artículos entregados

WEG suministra paquete eléctrico para nueva fábrica de Suzano

WEG suministra paquete eléctrico para nueva fábrica de Suzano

El alcance de suministro involucra más de 3 mil ítems, entre ellos: transformadores de distribución, motores de alta eficiencia, tableros eléctricos y variadores

WEG suministra paquete eléctrico de R$ 140 millones para expansión de Klabin en Paraná, Brasil

WEG suministra paquete eléctrico de R$ 140 millones para expansión de Klabin en Paraná, Brasil

El Proyecto Puma II forma parte del nuevo ciclo de inversión de la compañía y colocará en el mercado 910.000 toneladas anuales de papel

WEG suministra soluciones llave en mano a WestRock

WEG suministra soluciones llave en mano a WestRock

El paquete de soluciones incluía turbogeneradores, salas eléctricas, CCMs, convertidores de frecuencia, motores eléctricos y transformadores de tipo seco.

WEG suministra motor de imanes permanentes para Klabin

WEG suministra motor de imanes permanentes para Klabin

W22 Magnet trae más productividad en la producción de papel y celulosa

Cia Canoinhas refuerza producción con equipos WEG

Cia Canoinhas refuerza producción con equipos WEG

Maquinaria de papel tissue recibió motores eléctricos W22 IR3 Premium y W50

Implementando actualizaciones para reducir los costos de mantenimiento y aumentar la capacidad de producción

Implementando actualizaciones para reducir los costos de mantenimiento y aumentar la capacidad de producción

Autor: Keith Kloiber, Gerente de la Industria de Papel, WEG

Cia Canoinhas y WEG juntas en el Programa de Eficiencia Energética ANEEL/Celesc

Cia Canoinhas y WEG juntas en el Programa de Eficiencia Energética ANEEL/Celesc

Industria economiza energía con motores de alto rendimiento

Over 2 thousand WEG products at Eldorado wood pulp plant

WEG offers products and services to the business unit which will be the largest factory in the world of the sector in a single line, empl...

¿Está interesado en esta solución? Elija una de las siguientes opciones para encontrar el producto que necesita?

Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responder a sus preguntas

Contáctenos
WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A. - (WEE)
  • Sgo. Pampiglione 4849 Parque Industrial San Francisco San Francisco - 2400 - 904 / Argentina
  • Phone: +54 3564 446000 / +54 11 43341901
  • Email: info-ar@weg.net
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
  • Eficiencia Energetica
  • Energy
  • Agroindustria
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
Enlaces Rápidos
  • Iniciar Sesión
  • Certificados Seguridad Eléctrica
  • Boletin Informativo Impositivo - Contable