2. Inovação Tecnológica

Para a WEG, a inovação tecnológica diz respeito, principalmente, ao desenvolvimento de novas tecnologias, novos produtos, materiais e testes que visam o aumento da eficiência, redução de custos, melhoria da qualidade e redução da matéria-prima dos produtos. É dessa forma que a empresa fica mais competitiva, conquista novos mercados, se mantém sustentável e contribui para o desenvolvimento do planeta.

Em 2021, foram investidos R$ 548 milhões em Pesquisa & Desenvolvimento. Conheça abaixo um pouco mais como a tecnologia é tratada dentro da WEG:

PDT: Programa de Desenvolvimento Tecnológico

Na WEG, todas as ideias são organizadas e sistematizadas por meio do PWQP (Programa WEG da Qualidade e Produtividade). Dentro dele está o PDT (Programa de Desenvolvimento Tecnológico), que reúne os projetos de inovação relativos a novos produtos e processos. A partir do Planejamento Estratégico Tecnológico são definidos os diversos projetos que farão parte dos programas.

Investimento em P&D

Pessoas criativas e focadas em inovação são fundamentais para a evolução de produtos e processos. Por isso, a WEG aposta fortemente em sua equipe de Pesquisa & Desenvolvimento e em um ambiente voltado para estimular a criatividade.

Fluxo de desenvolvimento de produtos WEG

Da geração da ideia até o sucesso no mercado

Tecnologia Motores WEG

TECNOLOGIA MOTORES WEG EVOLUÇÃO

EFICIÊNCIA
DENSIDADE DE POTÊNCIA [kW/kg]
1960
0,13
1980
0,14~88%
1990
0,14~89,5%
2000IE2
0,15~90,2%

W21 AR Plus

2010IE4
0,15~95,1%

W22 Premium

2010IE4
0,30~96%

W22 Permanent Magnet

2013IE4
0,16~95,8%
2014IE5
0,30 (PM)~96,5%

W22 PM Ultra Premium

2019IE6
0,21 (PM)~97,6%

W50 Magnet

2021IE7
0,21~98,08%

Assynchronous Motors

2022IE9
0,21 (PM)~97,5%

Synchronous Motors

2024IE6
0,21 (PM)~97,5%

W23 Sync+

2024IE6
1,55 (PM)~97,5%

W80 AXgen

Maior eficiência

Maior eficiência

Menor consumo de energia

Menor consumo de energia

Evolução da tecnologia de tintas WEG

Tecnologia Motores WEG
80's

CFW-I

Tecnologia AEG

1991

CFW-01

Primeiro inversor com TECNOLOGIA PRÓPRIA

1992

CFW-02

Micro inversor BT full digital totalmente microprocessado

1993

CFW-03

Inversor BT full digital para altas potências (até 150 HP / 132 kW)

1995

CFW-04

Primeiro microinversor BT WEG com IGBTs

1996

CFW-06

Primeira linha de inversor BT WEG com controle vetorial e certificações internacionais CE e UL

1997

CFW-07

Nova geração de microinversor BT

1998

Microline CFW-08

Geração de inversores BT ultra compacto

1999

Início do P&D de inversores MT em cooperação tecnológica com a Univ. Wuppertal – Alemanha

2000

CFW-09

System drive BT WEG controles U/f, VVW e vetorial. Capacidade de paralelismo para altas potências

2001

CFW-08

Inversor BT para aplicações gerais, filtro RFI interno e versão com alto grau de proteção

2004

CFW-10

Nova geração de microinversor BT. Compacto e excelente custo-benefício para aplicações simples

2004

MVW01

Primeiro inversor MT MVW01 - Inversor com braços de potência de média tensão à até 2.500 HP @ 4.160 V

2005

MVW01-C

Versão compacta do inversor MT até 1.000 HP @ 4.160 V

2007

CFW11

Nova geração de inversor BT para sistemas (system drive)

  • Interface gráfica
  • Ampla faixa de potência,
  • Versão modular que permite paralelismo
  • Versão regenerativa
  • Versão com sistema de refrigeração à ar ou água
2013

CFW500

Geração worldclass de inversor BT para aplicações gerais (general purpose)

2014

MVW3000

Inversor MT com IGBTs de baixa tensão ligados em série, mais competitivo para aplicações mais simples até 12.000 HP @ 13.800 V

2016

CFW300

Geração worldclass de microinversor BT (micro drive)

2017

MVW-01WC

Inversor MT com refrigeração a água para o mercado naval e offshore

2022

CFW900

Geração worldclass de inversor BT para sistemas (system drive)

2022

MVW-01EV

Inversor MT resistente a arco elétrico interno para o mercado O&G

2022

ADV200

Linha de inversores BT para sistemas de alta performance (metalurgia, papel & celulose, plástico e elevação de cargas)

2022

ADP200

Linha de inversores BT para aplicação de bombas hidráulicas

2022

ADL500

Linha de inversores BT para elevadores

2022

TPD32

Linha de conversores AC/DC

Learn more about WEG's technological innovations

WEG partners with MIT

WEG partners with MIT

Industrial relationship program seeks to develop technological innovation in partnership with one of the largest technology centers in the world

WEG and Engie Brasil Energia complete installation of the first national wind turbine

WEG and Engie Brasil Energia complete installation of the first national wind turbine

Wind turbine is part of the project for the first National Wind Turbine, which is intended to develop national technology and production chain for the manufacture and installation of large size equipment in the country

Internet of Things: Interconnecting Industries with Improved Efficiency

Internet of Things: Interconnecting Industries with Improved Efficiency

Bringing its concept to the factories, the Industrial Internet of Things (IIoT) leverages technology advantages for higher efficiency on industrial production processes.

WEG receives National Innovation Award in Brazil

WEG receives National Innovation Award in Brazil

WEG was honored with the National Innovation Award offered by the National Confederation of Industry

WEG creates its Open Innovation Center in Jaraguá do Sul – Brazil

WEG creates its Open Innovation Center in Jaraguá do Sul – Brazil

With an ongoing track record of investments in research, development and innovation, WEG took another step to continue its strategy for developing new technologies, inaugurating the WEG IoT Open Innovation Center

WEG takes part of Sirius, one of the first fourth-generation synchrotron light sources of the world

WEG takes part of Sirius, one of the first fourth-generation synchrotron light sources of the world

The new Brazilian Synchrotron Light Source allows researchers to potentially solve the major problems in any area.

WEG Transformers Africa oil lab helps users avoid transformer failure

WEG Transformers Africa oil lab helps users avoid transformer failure

State-of-the-art oil laboratory offers an extensive range of services to transformer owners.

WEG launches Industry 4.0 solution

WEG launches Industry 4.0 solution

WEG Motor Scan monitors motor data, stores in the cloud and provides access to data by App and IoT platform

WEG presents electric motor for buses at FEIMEC

WEG presents electric motor for buses at FEIMEC

Project shows BUS900 electric traction motor in Augmented Reality

New solution from WEG enables periodic monitoring of motors in order to ensure reliability of production

At this year’s Drives and Controls exhibition WEG will showcase a full range of energy efficient motors and drive solutions for a wide variety of industrial applications.

W60 motor line launched with extended power ratings

The W60 motor platform is now available up to frame IEC 1000 (NEMA 1600) and power ratings up to 16,000 kW (21,500 HP).

The list of most innovative companies in Brazil includes WEG

The list of most innovative companies in Brazil includes WEG

Sponsored by Valor Econômico financial newspaper, the prize was awarded to companies considered the most innovative in each of 18 major economic sectors in Brazil and also to the ten leaders in the overall ranking.

Metalworking Industry Prevents Critical Failures with WEGscan100 Sensors and Asset Management System

Metalworking Industry Prevents Critical Failures with WEGscan100 Sensors and Asset Management System

Solution applied to a key gearbox in the rubber and leather processing machinery production line ensures operational continuity and cost reduction

WEG receives Global Supplier Award from Alfa Laval

WEG receives Global Supplier Award from Alfa Laval

The award strengthens the partnership and highlights WEG as a strategic supplier, recognized for its commitment to quality, innovation, and reliability

WEG Supplies High-Efficiency Motors for Renewable Energy Project in France

WEG Supplies High-Efficiency Motors for Renewable Energy Project in France

The use of WEG motors will bring significant energy improvements to the project.

WEG Delivers Breakthrough IE4 Motors Project in India's F&B Sector

WEG Delivers Breakthrough IE4 Motors Project in India's F&B Sector

319 units of IE4 motors supplied to Sakambari Agro and Praakritik Flour Mills for Greenfield Projects in Siliguri

WEG launches RUW200 a new modular remote unit for industrial automation

WEG launches RUW200 a new modular remote unit for industrial automation

The launch reinforces WEG’s commitment to innovation and efficiency in industrial processes

Data-driven asset management with WEG technology drives innovation at Agrolatina

Data-driven asset management with WEG technology drives innovation at Agrolatina

Predictive technology ensures efficient maintenance and continuous operation in the Peruvian agricultural industry

WEG develops a custom motor project for Vale's copper flotation tanks

WEG develops a custom motor project for Vale's copper flotation tanks

The W51 HD Mining line was adapted to operate in one of the largest copper mines in Latin America.

WEG at the 20th edition of EMAF with innovative solutions

WEG at the 20th edition of EMAF with innovative solutions

Cutting-edge technology and energy efficiency take center stage at WEG’s stand

WEG RUS LLC
  • 1 Verkhny pereulok 12 lit. V, Office 222 194292 Saint-Petersburg Russian Federation - 194292 - Sankt-Peterburg / Russian Federation
  • Telefone: +7 (812) 600-55-05
  • E-mail: sales-wes@weg.net
  • Russia and CIS
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
  • Request for Quotation